This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:BeagleBone Black 上的 UART 启动

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584574/am3358-uart-boot-on-beaglebone-black

器件型号:AM3358

您好!

我在 BeagleBone 硬件上遇到了一个奇怪的问题。

当我按住启动按钮,然后按电源按钮时,它会将字符“CCCCC”发送到 mini com。  (未连接 SD 卡)

但这种行为并不一致。 我是说,我很少看到“CCCC” 。 可能是20次尝试。

我在 bedagleone black 上完成了 uboot,并获得了 u-boot-spl.bin 和 u-boot.img。 但电路板无法从 xmodem 获取 spl。 它根本不启动传输。

我怀疑,我的主板损坏了,因为我看不到“CCCC”的一致性。

请提供帮助吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用什么串行适配器连接到 BBB UART? 请注意、您也不应将任何设备连接到 USB Mini 连接器(P4)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、通过 P4、我们可以为电路板提供 USB 电源、对吧?
    我使用了 USB 转 UART 转换器转换器转换器,如以下链接 linuxkernel51.blogspot.in/.../booting-beagle-bone-black-over-uart.html 所示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 现在它正在工作,我删除了 p4连接! 因此、我们无法通过 P4进行供电来从 UART 引导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    P4是 USB0、在引导序列中位于 UART0之前、与我记忆中的内容有3分钟的超时。