请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 您好!
我在 BeagleBone 硬件上遇到了一个奇怪的问题。
当我按住启动按钮,然后按电源按钮时,它会将字符“CCCCC”发送到 mini com。 (未连接 SD 卡)
但这种行为并不一致。 我是说,我很少看到“CCCC” 。 可能是20次尝试。
我在 bedagleone black 上完成了 uboot,并获得了 u-boot-spl.bin 和 u-boot.img。 但电路板无法从 xmodem 获取 spl。 它根本不启动传输。
我怀疑,我的主板损坏了,因为我看不到“CCCC”的一致性。
请提供帮助吗?
谢谢