This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3:在 TDA3视频输入上调试视频算法

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584563/ccs-tda3-video-algorithms-debug-on-tda3-video-input

器件型号:TDA3

工具/软件:Code Composer Studio

我们在 TDA3上开发了一些图像识别算法。
但我们有疑问、如何以正确的方式实现它。
在另一个基于 nVidia Tegra 的开发板上、我们将视频文件放入与从 CAM 捕获图像相同的器件(Linux 器件文件)中。 之后、我们可以调试算法。
但 TDA3没有视频输入和硬件解码器、因此我们无法将视频流放入器件文件中。
我们应该直接从摄像头捕获图像、因为它只是 TDA3中的一个视频源。 因此、我们无法在办公室进行调试、因为没有道路图像。 或者、我们应该从投影仪或其他显示器捕获图像。 正如您所理解的、所有这些变体都不适合开发。
我们认为应该有 CSI2摄像头仿真器或其他接口来完成此任务。

最后、如何在 TDA3上调试视频? 如何将捕获的视频流输入到 TDA3中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    在 VisionSDK 中、有一个用例"NullSrc -> Decode -> Display"、
    位于中 /vision_sdk/examples/tda2xx/src/usecases/network_Rx_TX、
    其中"NullSrc"链接可用于从 SD 卡或网络读取文件。
    您可以在此处查看如何使用 NullSrc 并创建自己的用例
    使用 NullSrc 读取文件,然后对其进行处理。

    此致、
    Yordan