请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3
工具/软件:Code Composer Studio
我们在 TDA3上开发了一些图像识别算法。
但我们有疑问、如何以正确的方式实现它。
在另一个基于 nVidia Tegra 的开发板上、我们将视频文件放入与从 CAM 捕获图像相同的器件(Linux 器件文件)中。 之后、我们可以调试算法。
但 TDA3没有视频输入和硬件解码器、因此我们无法将视频流放入器件文件中。
我们应该直接从摄像头捕获图像、因为它只是 TDA3中的一个视频源。 因此、我们无法在办公室进行调试、因为没有道路图像。 或者、我们应该从投影仪或其他显示器捕获图像。 正如您所理解的、所有这些变体都不适合开发。
我们认为应该有 CSI2摄像头仿真器或其他接口来完成此任务。
最后、如何在 TDA3上调试视频? 如何将捕获的视频流输入到 TDA3中?