请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件:TPS659037
尊敬的团队:
我们正在进行自动化生产设计、该设计在给定的 PCB 上需要4-AM57xx CPU、很难想象4个 PMIC 用于4个 CPU、每个 CPU 一个、 我们是否有办法使用单个 PMIC 进行设计、以便为 CPU 和可用接口提供所有必需的电压。 这将降低我们的设计复杂性和 BOM 成本。 我们可以减少 CPU 和 PMIC 之间的 I2C 通信。
我们更喜欢在性能模式下以最小 FS 运行 Linux 内核、我们不考虑 CPU 的频率或电压调节来实现功耗优化。
请提供您的意见。
谢谢、此致、
Vamshi G.