This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:用于多个 CPU 的单个 PMIC

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584348/am5728-single-pmic-for-multiple-cpus

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TPS659037

尊敬的团队:

我们正在进行自动化生产设计、该设计在给定的 PCB 上需要4-AM57xx CPU、很难想象4个 PMIC 用于4个 CPU、每个 CPU 一个、 我们是否有办法使用单个 PMIC 进行设计、以便为 CPU 和可用接口提供所有必需的电压。 这将降低我们的设计复杂性和 BOM 成本。 我们可以减少 CPU 和 PMIC 之间的 I2C 通信。

我们更喜欢在性能模式下以最小 FS 运行 Linux 内核、我们不考虑 CPU 的频率或电压调节来实现功耗优化。

请提供您的意见。

谢谢、此致、

Vamshi G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您想要实现的目标是不可能的。 即使忽略所有其他问题、单个 PMIC 也无法满足4个处理器的功率(电流)要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    诚然、单个 PMIC 无法满足电源要求、我正在寻找 PMIC 的替代方案、例如标准直流/直流稳压器。 请告诉我、我们是否可以用直流/直流稳压器替代 PMIC。

    它对 u-boot/内核中的软件 BSP 支持有何影响、这是一种没有 PMIC 的解决方案。

    此致、
    Vamshi G.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM572x 数据表 SR2.0修订版 B 的第8.1节明确规定:

    "TPS659037是电源管理 IC (PMIC)、应用于器件设计。 TI 出于以下原因需要使用此 PMIC:
    •TI 已验证其与器件的使用
    •针对整个系统分析和优化了包括瞬态响应和输出精度在内的电路板级裕度
    •支持电源定序要求(请参阅5.9节电源定序)
    •支持自适应电压调节(AVS) 0类要求、包括 TI 提供的软件"

    目前没有其他电源解决方案可用于此器件。