This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/EVMK2H:在 Linux 上获取 DSP 实时频率

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583376/linux-evmk2h-getting-dsp-real-time-frequency-on-linux

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Linux

您好!

    我们希望在 Linux 上运行代码时算出实时 DSP 频率。  我们使用的是 MCSDK 3.1.4.7。  有一个 CSL 函数调用

返回时钟周期的"cSL_tscRead ()"。  但是、要转换为实时 、我们需要知道实时频率。    KeyStone 2数据表列出的 DSP 可高达1.2GHz、而 ARM 可高达

1.4GHz。  这些 信息很好、但我们希望也许芯片支持库中有一个函数调用来 获得 DSP 的实时频率。  请帮帮我们。

     此致

     Yoyo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../456221
    e2e.ti.com/.../510241
    e2e.ti.com/.../510416
    e2e.ti.com/.../468113

    他们应该回答您的问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我完成了所有的线程。  我的理解是、对于 Linux 环境、SYSCLK 不足以设置/监控实际频率。 要监控实际频率、我需要在"ti/ks2_evm/board_k2x.c"内进行搜索 以获取频率配置、或者使用 U-boot 终端的"getclk"获取正确的时钟索引。   

         现在问题是我找不到"board_k2x.c"、它应该位于何处?   我 仍然不确定、索引0处的 getclk 是否是检查 K2H DSP (内核)频率的正确位置?  

        此致

        Yoyo