请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVMK2H
工具/软件:Linux
您好!
我们希望在 Linux 上运行代码时算出实时 DSP 频率。 我们使用的是 MCSDK 3.1.4.7。 有一个 CSL 函数调用
返回时钟周期的"cSL_tscRead ()"。 但是、要转换为实时 、我们需要知道实时频率。 KeyStone 2数据表列出的 DSP 可高达1.2GHz、而 ARM 可高达
1.4GHz。 这些 信息很好、但我们希望也许芯片支持库中有一个函数调用来 获得 DSP 的实时频率。 请帮帮我们。
此致
Yoyo