请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2E 您好!
我使用 TDA2xx 板、并使用 OmniVision 摄像头进行捕获。
我已经检查了使用案例 single_cam_display、它在 LCD 屏幕上进行捕获和显示。 但 在显示屏上 、视频在屏幕上上下颠倒。 我们在 HDMI 显示器上也检查了相同的情况、视频显示成反比。
我们如何旋转摄像头输入流并为 后续处理算法提供适当的输入。
我们还希望为其他算法提供反相摄像头输入、例如车道检测、物体检测等。
无论我们需要更改设置中的任何内容、如果 您提供轮岗建议、或者如果我们的理解有误、则会有所帮助。
谢谢、
Suganthi