This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:旋转摄像头流、LCD 屏幕上的视频显示成反比

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584192/tda2e-rotating-the-camera-streams-video-on-lcd-screen-is-showing-inversely

器件型号:TDA2E

您好!

我使用 TDA2xx 板、并使用 OmniVision 摄像头进行捕获。

我已经检查了使用案例 single_cam_display、它在 LCD 屏幕上进行捕获和显示。 但 在显示屏上 、视频在屏幕上上下颠倒。 我们在 HDMI 显示器上也检查了相同的情况、视频显示成反比。

我们如何旋转摄像头输入流并为   后续处理算法提供适当的输入。

我们还希望为其他算法提供反相摄像头输入、例如车道检测、物体检测等。

无论我们需要更改设置中的任何内容、如果 您提供轮岗建议、或者如果我们的理解有误、则会有所帮助。

谢谢、

Suganthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suganthi、

    您可以翻转传感器本身中的图像以使其旋转180度。

    我想演示使用 OV10635、该传感器支持水平和垂直方向的图像翻转。 因此、只要启用此功能、您就可以从传感器本身获得旋转图像。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Brijesh 提供的意见。

    但我还是没有清楚。 您是说可以通过硬件启用翻转功能、还是需要通过软件启用翻转功能? 请告诉我确切需要修改的位置。
    请建议。

    此致、
    Suganthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suganthi、


    传感器支持翻转功能。 您需要通过 i2c 启用它。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    您在同一文档上是否有任何文档?
    我想知道实现这一目标的步骤。
    我真的对 i2c 没有什么想法。

    谢谢、
    Suganthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suganthi、

    在 BSP 下有一个用于 OV10635传感器的驱动程序。 该驱动程序通过 I2C 配置传感器。 您只需在此驱动程序中添加几个寄存器即可启用翻转。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    我们能够使用视频传感器的管理 API (Fvid2_control)翻转视频。
    现在、我们将从传感器获取翻转的视频。
    感谢您的参与。

    此致、
    Suganthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suganthi、

    感谢您更新该主题、我将其标记为已关闭、但如果您在视频翻转方面遇到任何问题、您可以在此处写入。

    此致、
    Yordan