请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5505 您好!
我正在尝试基于 C5505 DSP 构建自己的电路板。 在检查 TMS320C5505 eZdsp 的原理图时、我意识 到原理图上没有 CPLD 器件。 我的结果是否正确? 如果是这样的话,板载 XDS100仿真器如何在 不需要 XC2C32A 的情况下运行,我可以在电路板上执行同样的操作吗?
我检查的原理图可从以下位置下载:support.spectrumdigital.com/.../usbstk5505_Schematics_RevD.pdf