This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:为什么 TMS320C5505 eZdsp 板载 XDS100仿真器没有 CPLD 芯片?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584289/tms320c5505-why-tms320c5505-ezdsp-on-board-xds100-emulator-does-not-have-cpld-chip

器件型号:TMS320C5505

您好!

我正在尝试基于 C5505 DSP 构建自己的电路板。 在检查 TMS320C5505 eZdsp 的原理图时、我意识 到原理图上没有 CPLD 器件。 我的结果是否正确? 如果是这样的话,板载 XDS100仿真器如何在 不需要 XC2C32A 的情况下运行,我可以在电路板上执行同样的操作吗?

我检查的原理图可从以下位置下载:support.spectrumdigital.com/.../usbstk5505_Schematics_RevD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    [引用]我意识到原理图上没有 CPLD 器件。 我的结果是否正确? [/报价]

    我已经检查了原理图、它看起来是这样工作的。
    但是、我也没有看到这种实现。 这就是我让 C55x 设计人员详细阐述这一点的原因。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、由于这两个芯片之间的主要差异是进入它们的 FTDI 芯片类型和 GPIO 引脚、我猜 eZdsp 的板载仿真器没有像正常的 XDS100模块那样具有大容量。 也许我可以通过板载仿真器进行编程,但有一些高级功能(如调试?) 可能无法实现...