请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5505 工具/软件:Code Composer Studio
我从创建了.bin 文件。 使用十六进制转换实用程序(hex55.exe)输出文件。
我正在使用 DOS 命令:
hex55 -i filename.out -o boot_image_file_name.bin -boot -v5505 -b -serial8
但是、我无法将引导映像(*。bin)上载到 NOR 闪存中。
我使用的编程器是 programmer_C5515_eZdsp.out。
附件是屏幕快照。
程序卡在擦除芯片上...(NOR)、不会继续执行。
此外、编程器.c 不存在错误。
请建议我怎么做。
Satyajit