This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5505:无法继续擦除芯片... (或非)

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584050/ccs-tms320c5505-not-able-to-move-ahead-erase-chip-nor

器件型号:TMS320C5505

工具/软件:Code Composer Studio

我从创建了.bin 文件。 使用十六进制转换实用程序(hex55.exe)输出文件。

我正在使用 DOS 命令:

hex55 -i filename.out -o boot_image_file_name.bin -boot -v5505 -b -serial8

但是、我无法将引导映像(*。bin)上载到 NOR 闪存中。


我使用的编程器是 programmer_C5515_eZdsp.out。


附件是屏幕快照。

程序卡在擦除芯片上...(NOR)、不会继续执行。

此外、编程器.c 不存在错误。

请建议我怎么做。

Satyajit