Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5505 工具/软件:Code Composer Studio
最近、我尝试在 TMS320C5505 eZdsp EVM 上上传引导映像。
我使用 hex55实用程序成功创建了.bin 文件、但无法在 DSP 芯片中上载该文件。
我尝试使用 CCS 4和 CSS 7上载.bin。 我尝试过许多.out 文件、例如 programmer_C5515_eZdsp.out 和 NOR_writer.out、以上载.bin 文件。 但似乎没有一个工作。
我已按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/C5515_Boot-Image_Programr 上的说明进行操作
此外、我尝试使用 http://processors.wiki.ti.com/index.php/C5515_Boot-Image_Programr 上提供的演示文件
但是、每次程序卡在 擦除或闪存上。
在屏幕上我可以看到擦除闪存...(NOR)、之后什么也不会发生
请指导我解决此问题。
谢谢、此致、
Satyajit