This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5505:C5505引导映像编程器..卡在擦除存储器上

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584139/ccs-tms320c5505-c5505-boot-image-programmer-stuck-at-erase-memory

器件型号:TMS320C5505

工具/软件:Code Composer Studio

最近、我尝试在 TMS320C5505 eZdsp EVM 上上传引导映像。

我使用 hex55实用程序成功创建了.bin 文件、但无法在 DSP 芯片中上载该文件。

我尝试使用 CCS 4和 CSS 7上载.bin。 我尝试过许多.out 文件、例如 programmer_C5515_eZdsp.out 和 NOR_writer.out、以上载.bin 文件。 但似乎没有一个工作。

我已按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/C5515_Boot-Image_Programr 上的说明进行操作

此外、我尝试使用 http://processors.wiki.ti.com/index.php/C5515_Boot-Image_Programr 上提供的演示文件

但是、每次程序卡在 擦除或闪存上。

在屏幕上我可以看到擦除闪存...(NOR)、之后什么也不会发生

请指导我解决此问题。

谢谢、此致、
Satyajit