请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
大家好、
我的客户希望将 Linux 内核3.2.21版本与 AM3352配合使用。
由于我们只提供 Linux 3.2.0 (即 SDK 6.0、PSP 版本:04.06.00.11)、客户希望知道从主线 Linux 到 EZSDK 的更改日志、这可能是他们以相同的方式移植 Linux 3.2.21的良好参考。
我检查了 SDK 发行说明和 PSP 发行说明、没有此类说明。
我是否可以询问客户可以从何处获得此信息?