This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:AM3352 SDK 6.0从主线 Linux 更改日志。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583767/linux-am3352-am3352-sdk-6-0-change-log-from-mainline-linux

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

大家好、

 我的客户希望将 Linux 内核3.2.21版本与 AM3352配合使用。  

 由于我们只提供 Linux 3.2.0 (即 SDK 6.0、PSP 版本:04.06.00.11)、客户希望知道从主线 Linux 到 EZSDK 的更改日志、这可能是他们以相同的方式移植 Linux 3.2.21的良好参考。

我检查了 SDK 发行说明和 PSP 发行说明、没有此类说明。

我是否可以询问客户可以从何处获得此信息?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    此 SDK 非常旧、我不确定我们是否保留此类文档。 我通知 SDK 团队对此进行详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Yordan! 期待您的进一步评论! 谢谢!