请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVMK2H
您好!
是否可以使 L3分类引擎仅检查部分 IP 地址? 也就是说,对子网掩码执行“&”操作,然后检查路由的源地址和目标地址?
谢谢、
BK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:EVMK2H
您好!
是否可以使 L3分类引擎仅检查部分 IP 地址? 也就是说,对子网掩码执行“&”操作,然后检查路由的源地址和目标地址?
谢谢、
BK
您好 Eric、
感谢您的立即回复。
是否可以为此目的使用自定义 LUT1? 在 PA LLD API 中、有'PA_setCustomLUT1()'和 'PA_addCustomLUT1()'。
如果将 byteMask[PA_NUM_BYTE_CUSTOM_LUT1]应用于源地址和目标地址作为子网掩 码、匹配[PA_NUM_BYTE_CUSTOM_LUT1]似乎与屏蔽的值进行比较。
请检查这是否可用。
谢谢、
BK