This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2H:是否可以使 PA 比较子网屏蔽的 IP 地址?

Guru**** 2609925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582493/evmk2h-is-it-possible-to-make-pa-compare-subnet-masked-ip-address

器件型号:EVMK2H

您好!

是否可以使 L3分类引擎仅检查部分 IP 地址? 也就是说,对子网掩码执行“&”操作,然后检查路由的源地址和目标地址?

谢谢、

BK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队进一步详细说明。 他们的反馈将在此处发布。

    在"平均时间"中、请查看 SPRUGS4A 的2.5 L3分类引擎架构部分(www.ti.com/.../sprugs4a.pdf)

    "L3分类引擎0主要用于使用 IP 或其他自定义 L3报头对数据包进行分类。 L3 Classify Engine1主要用于对 IPsec 隧道中的内部 IP 标头进行分类"

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、不能、您无法使用子网掩码进行 L3分类。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的立即回复。

    是否可以为此目的使用自定义 LUT1? 在 PA LLD API 中、有'PA_setCustomLUT1()'和 'PA_addCustomLUT1()'。

    如果将 byteMask[PA_NUM_BYTE_CUSTOM_LUT1]应用于源地址和目标地址作为子网掩 码、匹配[PA_NUM_BYTE_CUSTOM_LUT1]似乎与屏蔽的值进行比较。

    请检查这是否可用。

    谢谢、

    BK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    感谢您的立即回复。

    是否可以为此目的使用自定义 LUT1? 在 PA LLD API 中、有'PA_setCustomLUT1()'和'PA_addCustomLUT1()'。

    如果将 byteMask[PA_NUM_BYTE_CUSTOM_LUT1]应用于源地址和目标地址作为子网掩码、匹配[PA_NUM_BYTE_CUSTOM_LUT1]似乎与屏蔽的值进行比较。

    请检查这是否可用。

    谢谢、

    BK