请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 你(们)好
我无法使用两个串行器在 McASP 上启用 TX。
使用启用的 DMA、这是我的配置:
XFMT:0xf0
AFSXCTL:0x2
ACLKXCTL:0x1800f6
XTDM:0x1
XMASK:0xFFFF
SRCTL (0):0x11
SRCTL (1):0x11
PFUNC:0x0
PDIR:0x14000003
GBLCTL:0x1f00
我的最终目标是在启用 WFIFO 的情况下工作、 在启用 AXR0或 AXR1时工作、但同时启用两者时工作-数据不会输出。 具有或不具有 FIFO。
启用 FIFO 时 、WFIFOCTL 值为 0x10202 (用于两个串行器。 我要将其设置 为0x10101)。
使用多个数据通道是否需要其他配置?
谢谢、
Tamar