This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:两个 TX 串行器的 McASP 配置

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584087/processor-sdk-am335x-mcasp-configuration-for-two-tx-serializers

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

你(们)好

我无法使用两个串行器在 McASP 上启用 TX。

使用启用的 DMA、这是我的配置:

XFMT:0xf0
AFSXCTL:0x2
ACLKXCTL:0x1800f6
XTDM:0x1
XMASK:0xFFFF
SRCTL (0):0x11
SRCTL (1):0x11
PFUNC:0x0
PDIR:0x14000003
GBLCTL:0x1f00

我的最终目标是在启用 WFIFO 的情况下工作、 在启用 AXR0或 AXR1时工作、但同时启用两者时工作-数据不会输出。 具有或不具有 FIFO。

启用 FIFO 时 、WFIFOCTL 值为 0x10202 (用于两个串行器。 我要将其设置 为0x10101)。

使用多个数据通道是否需要其他配置?

谢谢、

Tamar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamar、

    这是 Linux 还是 RTOS?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是 从 Starterware 移植的 VxWorks、McASP 支持。