This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:无串行调试输出

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583777/linux-am5718-no-serial-debug-output

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 专家:

我是 Sitara 处理器的新开发人员、我遇到了从 SD 卡引导 uboot 的一个问题。 我通过创建 SD 卡  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Creating_a_SD_Card_with_Windows

映像的下载位置  

http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux-rt/esd/AM57X/latest/index_FDS.html

am57xx-evm-linux-rt-03.02.00.05.img.zip

 根据 office doc sprui97.pdf、4.1 默认情况下、AM571x IDK EVM 配置为0x8106以启用 SDCARD 的 uBoot/Linux 引导。  

我使用 minicom 从 AM571x IDK EVM 连接串行端口、设置为:波特:115200数据位:8奇偶校验:N 停止位:1。

但我无法从 minicom 终端看到任何日志。 我的流程有任何问题吗?

非常感谢!

Nemo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是 IDK EVM 还是定制板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Biser:

    这是一个 IDK EVM。 我已修复此问题、因为我连接了错误的串行端口。 我使用 am57xx-evm-linux-rt-03.02.00.05.img.zip 映像创建 SD 卡、但它似乎出现了如下所示的抛出错误:

    [23.090814]OMAP_hwmod:mu1_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [23.110879]OMAP_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败。
    (笑声)
    它在这里堆栈,我无法登录到控制台,也无法输入终端。

    此致、

    Nemo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布完整的引导日志。