请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 工具/软件:Linux
尊敬的 TI 专家:
我是 Sitara 处理器的新开发人员、我遇到了从 SD 卡引导 uboot 的一个问题。 我通过创建 SD 卡
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Creating_a_SD_Card_with_Windows
映像的下载位置
http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux-rt/esd/AM57X/latest/index_FDS.html
| am57xx-evm-linux-rt-03.02.00.05.img.zip |
根据 office doc sprui97.pdf、4.1 默认情况下、AM571x IDK EVM 配置为0x8106以启用 SDCARD 的 uBoot/Linux 引导。
我使用 minicom 从 AM571x IDK EVM 连接串行端口、设置为:波特:115200数据位:8奇偶校验:N 停止位:1。
但我无法从 minicom 终端看到任何日志。 我的流程有任何问题吗?
非常感谢!
Nemo