This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:如何使用 CC1310上的 AON RTC 生成系统复位中断?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580261/rtos-how-to-use-aon-rtc-on-cc1310-for-generating-system-reset-interrupt

主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

是否有人可以向我解释如何使用 CC1310上的 AON RTC 生成系统复位中断? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为看门狗计时器(WDT)外设听起来像您想要生成实际系统复位时所需的那样。 此处摘自 TRM:

    15.1 WDT 简介

    WDT 具有以下特性:
    •具有可编程加载寄存器的32位递减计数器
    •具有中断屏蔽和可选 NMI 功能的可编程中断生成逻辑
    •针对失控软件的锁定寄存器保护
    •具有使能或禁用功能的复位生成逻辑
    •调试期间、当微控制器发出 CPU 暂停标志时、用户可启用停止
    WDT 可以配置为在第一次超时时向控制器产生中断、并生成中断
    第二次超时时的复位信号。 WDT 配置完成后、可以写入锁定寄存器
    以防止定时器配置被意外更改。

    根据我的理解、RTC 不具有生成系统复位的能力。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个建议的答案、由于此主题在一周内未激活、建议的答案被标记为验证。 请随意选择"拒绝回答"按钮、并回复更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的解释。 我在 TI-RTOS 中使用 WDT 实现了系统复位代码。