请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1310工具/软件:TI-RTOS
您好!
是否有人可以向我解释如何使用 CC1310上的 AON RTC 生成系统复位中断? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我认为看门狗计时器(WDT)外设听起来像您想要生成实际系统复位时所需的那样。 此处摘自 TRM:
15.1 WDT 简介
WDT 具有以下特性:
•具有可编程加载寄存器的32位递减计数器
•具有中断屏蔽和可选 NMI 功能的可编程中断生成逻辑
•针对失控软件的锁定寄存器保护
•具有使能或禁用功能的复位生成逻辑
•调试期间、当微控制器发出 CPU 暂停标志时、用户可启用停止
WDT 可以配置为在第一次超时时向控制器产生中断、并生成中断
第二次超时时的复位信号。 WDT 配置完成后、可以写入锁定寄存器
以防止定时器配置被意外更改。
根据我的理解、RTC 不具有生成系统复位的能力。
Alan