This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432-RTOS:TI-RTOS 持续复位

Guru**** 2540280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583919/rtos-msp432-rtos-ti-rtos-continuously-resets

器件型号:MSP432-RTOS
主题中讨论的其他器件:CC3100

工具/软件:TI-RTOS

我正在使用 TI-RTOS 对 MSP432进行编程、每次调试程序时、我都会看到它持续复位、如下所示。 有人知道为什么会发生这种情况吗? 我认为它可能与堆栈大小或 BIOS 堆大小有关、因为此应用程序正在使用 CC3100并且需要更多的内存分配。 为了实现这一点、我已经使用 TCP 回波示例作为基础、并且已经看到 MSP 溢出、但我从未看到过这种行为。 如果有任何帮助、我们将不胜感激、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦、您好!
    在没有 CC3100的情况下是否会进行复位? 您是否启用了看门狗计时器(应在引导文件中禁用它)?
    这可能与堆栈或堆大小无关、但您可以始终尝试增大这些值。 此外、您使用的是 TI-RTOS 的哪个版本?
    谢谢、
    Janet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在没有任何插接的情况下会进行此重置。 我尝试禁用看门狗计时器。 我可能做得不正确。 执行此操作的步骤是什么? 此外、这是 TI-RTOS 2.20.00.06。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦、您好!
    您能否在不复位电路板的情况下运行任何 TI-RTOS 示例? 在 SYS/BIOS 引导代码中看门狗定时器被禁用、所以除非你的代码在某个地方启用了它、否则它应该被禁用。
    此致、
    Janet