请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 工具/软件:TI-RTOS
您好~
我使用的是 CCS 5.0.3。 其他 SDK 如下所示。
| MCSDK_BIOS | 3.01.04.07 |
| EDMA3_LLD | 02.11.13.17. |
| PDK_C6678 | 1.0.0.15 |
| NDK | 2.21.02.43. |
| UIA | 2.0.03.43 |
| BIOS | 6.31.04.27. |
| CGT | 7.4.21. |
| XDC | 3.23.04.60 |
当我使用该 SDK 创建一个映像文件时、它的效果非常好!
如果我升级 BIOS 版本。 无论如何,它都不起作用
当我看到.map 文件时、.args 和.taskStackSection 不会离开..
我可以使用链接器插入.taskStackSection。 但.args 无法插入..
我如何解决这些问题?