This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:我可以#39;t 升级 SYS/BIOS 版本。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583780/rtos-tms320c6678-i-can-t-upgrade-sys-bios-ver

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

您好~

我使用的是 CCS 5.0.3。 其他 SDK 如下所示。

MCSDK_BIOS 3.01.04.07
EDMA3_LLD 02.11.13.17.
PDK_C6678 1.0.0.15
NDK 2.21.02.43.
UIA 2.0.03.43
BIOS 6.31.04.27.
CGT 7.4.21.
XDC 3.23.04.60

当我使用该 SDK 创建一个映像文件时、它的效果非常好!

如果我升级 BIOS 版本。 无论如何,它都不起作用

当我看到.map 文件时、.args 和.taskStackSection 不会离开..

我可以使用链接器插入.taskStackSection。 但.args 无法插入..

我如何解决这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 MCSDK_BIOS 之后、有一个到处理器 SDK 的转换(www.ti.com/.../processor-sdk-c667x)。 如果要使用最新的 BIOS、则需要安装适用于 C6678的最新处理器 SDK (RTOS)并更新所有组件。

    也许您可以检查.map 文件、.args 和.taskStackSection 和链接器的配置方式、并尝试在 MCSDK 中更新它们以匹配较新的 BIOS 配置、但我认为如果可能、更容易过渡到较新的处理器 SDK。

    此致、
    Yordan