请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 您好!
这只是一个简单的问题:KeyStone 器件的 DDR3设计要求 用户指南指出最大数据速率可高达1600.MT/s (请参阅表5 KeyStone I 和 KeyStone II 器件的 DDR3 SDRAM 选择标准)。 另一方面 、C6678勘误表显示 DDR3的最大速度应为1333MT/s 因此、我的理解是、对于1600速率的 DDR3器件、我们仍然可以使用666.5Mhz DDR3时钟(以实现1333MT/s)(即、我们仍然可以使用具有较慢时钟速率的1600速率的 DDR3器件来满足勘误要求)。 正确,对吧?
此致、
Naoki