This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678的 DDR3速度标准

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583723/tms320c6678-ddr3-speed-criteria-for-c6678

器件型号:TMS320C6678

您好!

这只是一个简单的问题:KeyStone 器件的 DDR3设计要求 用户指南指出最大数据速率可高达1600.MT/s (请参阅表5 KeyStone I 和 KeyStone II 器件的 DDR3 SDRAM 选择标准)。  另一方面 、C6678勘误表显示 DDR3的最大速度应为1333MT/s 因此、我的理解是、对于1600速率的 DDR3器件、我们仍然可以使用666.5Mhz DDR3时钟(以实现1333MT/s)(即、我们仍然可以使用具有较慢时钟速率的1600速率的 DDR3器件来满足勘误要求)。 正确,对吧?

此致、
Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    [引用]所以我的理解是、对于1600个速度等级的 DDR3器件、我们仍然可以使用666.5Mhz DDR3时钟(以实现1333MT/s)(即、我们仍然可以使用具有较慢时钟速率的1600速度等级的 DDR3器件来满足勘误要求)。 正确,正确?[/引用]

    是的、这应该是可能的。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan

    感谢您的回答。 我明白了。 我关闭线程。

    此致、
    Naoki