This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:dm368捕获原始 YUV 图像

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583712/linux-tms320dm368-dm368-capture-raw-yuv-image

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

我尝试运行一次捕获 (将 while 转到 if),并在 capting_get (handle、buf)之后获得一个帧;将其另存为.yUV 文件。

但看起来不正确。我的编码演示可以为视频正常运行。720*576,我使用 dvsdk_4_02_00_06.capture 色空间是420psemi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它看起来具有正确的数据,请检查 YUV 查看器设置、格式、宽度和高度。 请参阅中的示例应用  

    PSP/Linux-driver-example-psp03.01.01.38/imp-prev-RSZ/DM365/capture_prev_RSZ_onete_fly_yuV/c

    谢谢、此致、

    Vishwanath Patil