This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:CCS v7中的 TMS320C5515 eZdsp USB 记忆棒

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582260/ccs-tms320c5515-tms320c5515-ezdsp-usb-stick-in-ccs-v7

器件型号:TMS320C5515
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你好

是否可以在 Code Composer Studio 版本7中为 TMS320C5515 eZdsp USB 记忆棒进行开发? 一段时间以来、我一直在尝试寻找一种方法、但似乎我需要恢复到 CCS 版本4。 如果有人为此成功授予 CCSv7、那么很高兴看到这一点。

谢谢、Shanyi

2017年3月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shanyi、

    我已通知 C5000团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandor、

    我不确定 CCSv7、但请检查 CCS v6。 它应该起作用。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Lali、我现在将使用版本6并在这里报告。

    不过、通常 CCSv7和此板有什么问题? 我们需要什么来使它们协同工作?

    感谢您的回答。

    Shanyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandor、

    我正在与 CCS 团队就此进行检查、并将返回给您。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandor、

    您能否将使用 CCSv7与5515 eZdsp 配合使用时看到的错误和问题发布? 它是否与编译相关?
    您是否在 CCS 中安装了 C5000支持并安装了正确的 BIOS v5和 C55x 编译器?

    谢谢。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lali

    到目前为止、我得到的是:

    我从全新安装 CCSv7开始、在安装过程中选择"C5500器件支持"。

    已在“Installation Details”(安装详细信息)中验证是否存在“Help -> Installation Details”(帮助->安装详细信息)中的“C5500 device support 1.1.7 com.ti.ccstudio.c55xx.devicesupport.win32.feature.group"”。

    当我尝试创建一个新项目时、它抱怨该器件没有编译器、因此在 App Center 中、我选择了"C5500 Compiler"->"Install"、等待它完成、然后重新启动 Code Composer Studio。 之后、应用中心说"C5500编译器是最新的"

    在"New Project"窗口中、仍然显示:"This device-family are currently installed no 编译器。 在为此器件创建工程之前、单击"View">"CCS App Center"以安装编译器。" 但我已经这样做了、所以现在我无法继续。

    此外、在设备管理器(Windows 7计算机)中、我查找了"TI XDS100"驱动程序。 我希望他们安装 CCS、但没有、因此 在"New Project"窗口中、我无法验证与使用 USB 电缆连接的 TMS320C5515_USB_Stick 板的连接。 它应如下所示:

    网址为:processors.wiki.ti.com/.../XDS100"

    缺少什么?

    谢谢、Shanyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shanyi、

    请参阅有关将 CCSv7与 C55x 配合使用的其他主题。 IDE 中似乎存在一个错误、因为它与 App Center 有关、但未添加编译器。
    e2e.ti.com/.../2140288

    您能否尝试将编译器文件夹手动复制到 C:\ti\ccsv7\tools\compiler?
    因此、编译器路径为 C:\ti\ccsv7\tools\compiler\c5500_4.4.1

    这些编译器可从以下位置独立下载:
    software-dl.ti.com/.../download.htm

    此外、完成此操作后、请确保项目属性中的 CG_TOOL_ROOT 已正确设置为指向编译器位置、否则会出现编译错误。

    希望这对您有所帮助。

    Lali