Thread 中讨论的其他器件: CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
你好
是否可以在 Code Composer Studio 版本7中为 TMS320C5515 eZdsp USB 记忆棒进行开发? 一段时间以来、我一直在尝试寻找一种方法、但似乎我需要恢复到 CCS 版本4。 如果有人为此成功授予 CCSv7、那么很高兴看到这一点。
谢谢、Shanyi
2017年3月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你好
是否可以在 Code Composer Studio 版本7中为 TMS320C5515 eZdsp USB 记忆棒进行开发? 一段时间以来、我一直在尝试寻找一种方法、但似乎我需要恢复到 CCS 版本4。 如果有人为此成功授予 CCSv7、那么很高兴看到这一点。
谢谢、Shanyi
2017年3月
Lali
到目前为止、我得到的是:
我从全新安装 CCSv7开始、在安装过程中选择"C5500器件支持"。
已在“Installation Details”(安装详细信息)中验证是否存在“Help -> Installation Details”(帮助->安装详细信息)中的“C5500 device support 1.1.7 com.ti.ccstudio.c55xx.devicesupport.win32.feature.group"”。
当我尝试创建一个新项目时、它抱怨该器件没有编译器、因此在 App Center 中、我选择了"C5500 Compiler"->"Install"、等待它完成、然后重新启动 Code Composer Studio。 之后、应用中心说"C5500编译器是最新的"。
在"New Project"窗口中、仍然显示:"This device-family are currently installed no 编译器。 在为此器件创建工程之前、单击"View">"CCS App Center"以安装编译器。" 但我已经这样做了、所以现在我无法继续。
此外、在设备管理器(Windows 7计算机)中、我查找了"TI XDS100"驱动程序。 我希望他们安装 CCS、但没有、因此 在"New Project"窗口中、我无法验证与使用 USB 电缆连接的 TMS320C5515_USB_Stick 板的连接。 它应如下所示:
网址为:processors.wiki.ti.com/.../XDS100"
缺少什么?
谢谢、Shanyi