This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:ADC 输入电压

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583490/am4376-adc-input-voltage

器件型号:AM4376

您好!

我想在 AM4376的 ADC0块上感测测试设置的模拟信号。  

模拟信号的范围为0V 至5V。 AM4376的 ADC0/ ADC1的电源电压(VDDA)为1.8V。

有人能不能建议我如何实现这一点???

谢谢你。

Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ADC 模拟输入上允许的输入电压范围为 ADC0_VREFN 至 ADC0_VREFP。 在 AM437x GP EVM 上、该电压范围为0V 至1.8V。 您必须在外部对模拟信号进行分频、使其适应指定的输入范围。 此外、您必须注意、在处理器未通电时、不允许模拟输入端存在任何电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。

    您能就此提出建议/详细说明一下
    "从外部对模拟信号进行分频以适应指定的输入范围"。

    我将注意到、在断电时、模拟输入上不允许"任何电压"。

    非常感谢。
    Dhara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用简单的电阻分压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢

    Dhara