This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:直接从 ISIF 捕获原始图像数据到 SDRAM

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580698/linux-tms320dm368-capture-raw-image-data-directly-from-isif-to-sdram

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

尊敬的

我正在研究 用于摄像机捕捉的达芬奇视频驱动程序。 如何配置 VPFE 驱动程序以直接从 ISIF 捕获原始图像数据到 SDRAM?

我使用 的是 dm368 leopardboard 和 linux-2.6.32.17-psp03.01.01.39。 摄像头传感器的输出为原始 RGB 16位、图像尺寸为320x240。

请帮帮我

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以使用图像调优工具来捕获图像、或尝试使用 moduletest (drv_capture)来捕获原始图像。 当您制作 sys 时、Moduletest 被构建为 RDK 的一部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助
    我正在使用 Leopard Board DM368、我可以在哪里下载 RDK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我认为它不是开源的。 如需更多信息、请联系 TI 销售人员。

    e2e.ti.com/.../273243

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望上述意见有助于解决您的问题。
    如果问题得到解决、请通过验证答案来关闭主题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd