请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 工具/软件:Linux
尊敬的
我正在研究 用于摄像机捕捉的达芬奇视频驱动程序。 如何配置 VPFE 驱动程序以直接从 ISIF 捕获原始图像数据到 SDRAM?
我使用 的是 dm368 leopardboard 和 linux-2.6.32.17-psp03.01.01.39。 摄像头传感器的输出为原始 RGB 16位、图像尺寸为320x240。
请帮帮我
谢谢!