This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:USB 枚举问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578616/tms320dm368-usb-enumeration-problem

器件型号:TMS320DM368

您好!

我们有基于 dm368的定制板。 我们已在器件模式下配置 USB、Linux 内核版本为2.6.32。  

以前、USB 工作正常。

但现在我们面临的是 USB 问题。 USB 无法正常工作。

我们已检查主机 PC 上的 dmesg。 调试日志中没有可用的内容(表示器件未枚举)。

将 USB 电缆连接到 PC 后、我们已读取 USB PHY 控制值。

devmem2 0x1c40034

PHY 控制值为0x000021D0。

在检查 USB PHY 控制寄存器后、我们发现"VBUS 不存在"。

请帮助我解决问题。

谢谢、此致

UMA Shanker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将通知我的团队研究此问题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uma Shankar、

    不枚举可能有两个原因。

    1. USB VBUS 没有连接到 USB 控制器。 这就是为什么 USB SENSE 可能不提供 VBUS 的原因。 USB 连接器和定制板中 DM368之间的定制电路是什么? 您能否共享原理图的 USB 连接部分?

    2.没有启用 USB 设备驱动程序。 如果 PC 未枚举、则可能未启用 USB 设备驱动程序(小工具驱动程序)和/或 USB 功能驱动程序(如 USB 大容量存储等)。 您能否共享您的.config w.r.t USB 设备配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望上述意见有助于解决您的问题。
    如果问题得到解决、请通过验证答案来关闭主题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd