请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 您好!
我们有基于 dm368的定制板。 我们已在器件模式下配置 USB、Linux 内核版本为2.6.32。
以前、USB 工作正常。
但现在我们面临的是 USB 问题。 USB 无法正常工作。
我们已检查主机 PC 上的 dmesg。 调试日志中没有可用的内容(表示器件未枚举)。
将 USB 电缆连接到 PC 后、我们已读取 USB PHY 控制值。
devmem2 0x1c40034
PHY 控制值为0x000021D0。
在检查 USB PHY 控制寄存器后、我们发现"VBUS 不存在"。
请帮助我解决问题。
谢谢、此致
UMA Shanker