This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:引导时间 NFS <SD <nand

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583492/linux-tms320dm8148-boot-time-nfs-sd-nand

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

您好!

我们得到的意外结果显示了从 NFS < SD <nand as following: 启动的时间

NFS 时间= 40秒

SD 时间= 50秒

NAND 时间= 60秒  

我们知道、这可能与许多问题相关、但如果有人可以提供提示、可能是什么原因会有所帮助。

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ran、

    因为您了解引导时间取决于许多因素。 您有3种不同的存储介质、具有不同的读取速度。 因此、预期会有差异。 使用 nand 或 NFS 时、无法轻松更改介质、但如果是 SD 引导、则可以尝试使用更快的 sdcard。
    可以进行一些软件优化。 我建议您阅读一些有关 Linux 引导优化的文章。
    processors.wiki.ti.com/.../Optimize_Linux_Boot_Time
    elinux.org/.../Boot_opt.pdf
    events.linuxfoundation.org/.../praesentation.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsvetolin Shulev、您好!

    非常感谢、
    我将查看您的链接,但这是否意味着 NAND 比 SD 最慢,甚至比 NFS 慢得多(100M 链路速度)?

    谢谢、
    已运行