请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我们有以下一系列问题:
1.客户将创建其源代码、以评估采用 AM572x 的 C66内核功能。
您能否针对 C66x 内核进行优化并在此之后为我们提供帮助?
复数运算:S (i)=A (i)×B (i)+S (i)、I=0~LargeValue
请告诉我们如何使用适用于 AM5278的 PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X 禁用 L1高速缓存和 L2级缓存。
您能否为我们提供在 CCS 上工作的 C66x 仿真器?
TI-RTOS 函数响应时间。
是否可以通过使用 AM57-SDK 中的 SYSBIOS 通过 C66x 中断每16个音频信号样本?
感谢您的善意帮助。
此致、
Hitoshi