This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:C66X 内核评估支持

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583370/rtos-am5728-c66x-core-evaluation-support

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我们有以下一系列问题:

1.客户将创建其源代码、以评估采用 AM572x 的 C66内核功能。
您能否针对 C66x 内核进行优化并在此之后为我们提供帮助?
复数运算:S (i)=A (i)×B (i)+S (i)、I=0~LargeValue

请告诉我们如何使用适用于 AM5278的 PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X 禁用 L1高速缓存和 L2级缓存。

您能否为我们提供在 CCS 上工作的 C66x 仿真器?

TI-RTOS 函数响应时间。
   是否可以通过使用 AM57-SDK 中的 SYSBIOS 通过 C66x 中断每16个音频信号样本?

感谢您的善意帮助。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitosi-San、

    您要实现的操作已在 DSPLIB 中提供。 请查看 DSPLIB 中的向量乘法(DSPF_sp_vecmul)和向量加法(DSPF_sp_vecadd)函数。 目前在 DSP 上,这两个操作都需要3/4*N+24个周期,其中是样本数。

    2. DSP 复位后、L1和 L2高速缓存被禁用。 您将需要使用 CSL API 启用高速缓存。 对于 RTOS、操作系统启用高速缓存、您可以通过使用 CSL 库中的 cache_disableCaching API 或 TI RTOS 中定义的高速缓存运行时 API [高速缓存_enable()、高速缓存_disable()和高速缓存_inv ()]来禁用高速缓存。
    请参阅: www.ti.com/.../spruex3q.pdf

    CCS 不再支持 C66x 仿真器、因为据我所知、CCSv5已经不再受支持。 TI 不再提供仿真器、而是推荐低成本开发平台、例如用于 C674x DSP 的 C6748 LCDK 和用于 AM572x 平台的 Beagle X15。

    处理器 SDK RTOS 提供了一个 MCAASP 驱动程序、允许用于从 ADC 捕获数据。 McASP 具有非常可配置的时钟和 TDM 格式、应允许您每16个样本捕获和中断一次 DSP。

    此致、
    Rahul