This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Pinmux 工具电压冲突问题

Guru**** 2613765 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582944/am5728-pinmux-tool-voltage-conflict-question

器件型号:AM5728

您好!

我们将使用适用于 AM5728 (AM5728_SR2.0)的 TI 引脚多路复用器工具的云版本(我认为是版本4)。 当我添加 HDMI 时、我会收到电压冲突警告。 我需要知道这是我们的设计真正的问题还是只是工具伪影。

这是显示警告的引脚多路复用器工具的屏幕截图。

根据规范、由 VDDA_HDMI 供电的 HDMI 引脚全部固定在1.8V、因此在引脚复用工具的首选电压设置中、我将其设置为1.8V、否则我会收到有关由 VDDA_HDMI 供电的 HDMI 引脚的电压冲突警告、这些引脚为3.3V。 但是、通过将首选电压设置为1.8V、我现在可以获得有关由设置为3.3V 的 vddshv3供电的其他 HDMI 引脚的电压冲突警告。 我无法将 vddshv3更改为1.V、因为该电源组上的其他引脚也可能需要3.3V。

在我看来、即使由 VDDA_HDMI 供电的 HDMI 引脚为1.8V、我仍然应该能够在3.3V 为由 vddshv3供电的其他 HDMI 引脚供电。 这些工具表明这是一个冲突。

我需要了解的是、这是我们的设计中真正的电压冲突、还是仅仅是工具细微差别。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pinmux 工具团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    您可以忽略此特定警告。 这是工具中的一个错误。 我们将在未来的版本中对其进行修复。 请按照数据手册中的建议进行电压域配置。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Alex、我怀疑是这样。 最好验证一下。 快速跟进问题。 即使该工具报告电压冲突警告、它是否仍会将正确的设置输出到输出文件? 我可能可以手动解决这个问题、但如果你知道手头的答案、那会为我节省一些时间。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    没有受电压域设置影响的 PMT 输出。 该功能旨在帮助系统设计人员规划其引脚分配。 对于具有双电压轨的 Sitara 器件、特定 VDDSHVx 域可能为1.8V、另一个 VDDSHVx 域可能为3.3V。 您希望避免将1.8V VDDSHVx 域上的任何引脚与外部3.3V 器件连接、反之亦然、任何外部1.8V 器件都不应连接到3.3V VDDSHVx 域上的引脚。

    USB 和 HDMI 等外设将会混合一些1.8V 引脚和3.3V 引脚、PMT 也不会例外地忽略这些引脚。

    此致、
    Ahmad