您好!
我们将使用适用于 AM5728 (AM5728_SR2.0)的 TI 引脚多路复用器工具的云版本(我认为是版本4)。 当我添加 HDMI 时、我会收到电压冲突警告。 我需要知道这是我们的设计真正的问题还是只是工具伪影。
这是显示警告的引脚多路复用器工具的屏幕截图。
根据规范、由 VDDA_HDMI 供电的 HDMI 引脚全部固定在1.8V、因此在引脚复用工具的首选电压设置中、我将其设置为1.8V、否则我会收到有关由 VDDA_HDMI 供电的 HDMI 引脚的电压冲突警告、这些引脚为3.3V。 但是、通过将首选电压设置为1.8V、我现在可以获得有关由设置为3.3V 的 vddshv3供电的其他 HDMI 引脚的电压冲突警告。 我无法将 vddshv3更改为1.V、因为该电源组上的其他引脚也可能需要3.3V。
在我看来、即使由 VDDA_HDMI 供电的 HDMI 引脚为1.8V、我仍然应该能够在3.3V 为由 vddshv3供电的其他 HDMI 引脚供电。 这些工具表明这是一个冲突。
我需要了解的是、这是我们的设计中真正的电压冲突、还是仅仅是工具细微差别。
谢谢