This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4376:CAN 驱动程序配置问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583167/linux-am4376-can-driver-configuration-question

器件型号:AM4376

工具/软件:Linux

您好、Sitara 和 Linux 专家、

 如果没有 ACK (没有连接到总线的其他 CAN 节点)、是否可以在 Linux 中执行一次性配置来限制 CAN 的重新发送消息量?

非常提前感谢、致以诚挚的问候、
KF。