请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4376 工具/软件:Linux
您好、Sitara 和 Linux 专家、
如果没有 ACK (没有连接到总线的其他 CAN 节点)、是否可以在 Linux 中执行一次性配置来限制 CAN 的重新发送消息量?
非常提前感谢、致以诚挚的问候、
KF。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好、Sitara 和 Linux 专家、
如果没有 ACK (没有连接到总线的其他 CAN 节点)、是否可以在 Linux 中执行一次性配置来限制 CAN 的重新发送消息量?
非常提前感谢、致以诚挚的问候、
KF。