请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X 工具/软件:Linux
我将 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 03_02_00_05 用于 AM57xx EVM 板。
但 SDK 中的 QT lib 似乎不支持 SQLite 驱动程序、因此无法运行 SDK 中 qt 的 SQL 演示。
因此、我下载 OE/Yocto Build env 以进行重建。
问题:
是否可以为我提供支持 SQLite 的 QT 库?
OE/Yocto Build env 可以构建 Solo 软件包、例如 qt?
3.unbundu 中来自 OE 的构建配置是否正确?