This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:QT 问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582781/linux-processor-sdk-am57x-qt-problem

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

我将 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 03_02_00_05 用于 AM57xx EVM 板。

但 SDK 中的 QT lib 似乎不支持 SQLite 驱动程序、因此无法运行 SDK 中 qt 的 SQL 演示。

因此、我下载 OE/Yocto Build env 以进行重建。

问题:

是否可以为我提供支持 SQLite 的 QT 库?

OE/Yocto Build env 可以构建 Solo 软件包、例如 qt?

3.unbundu 中来自 OE 的构建配置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinhu、

    请参阅 此主题。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我正在尝试构建 QT 插件。

    到目前为止、Yocto 仍在下载软件包。

    是否有某种方法可以缩短构建时间或下载如此多的软件包?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、这些软件包相互关联、不能省略。