Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X, TMDSCM572X, AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X、 TMDSCM572X、
工具/软件:Linux
您好!
我有 TMDSEVM572X 和 TMDSCM572X (摄像头模块)、并使用 PSDK v3.2.0.5。
当我按如下方式运行摄像头应用程序时、Qt 窗口在 LCD 上启动、但不显示摄像头模块的捕获图像。 然后控制台上显示以下错误。 如果您对我有一些建议、请告诉我。
根目录@am57xx-EVM:~#/usr/share/qt5/examples/multimediawidgets/camera/camera
使用 Wayland-EGL
wlpvr:已初始化 PVR 服务
无法查询参数信息:"无效参数"
无法查询参数信息:"无效参数"
无法查询参数信息:"无效参数"
无法查询参数信息:"无效参数"
无法查询参数信息:"无效参数"
无法查询参数信息:"无效参数"
[365.449195] VIP 48990000.VIP:大小为12582912的 dma_alloc_相干 失败
CameraBin 错误:"分配所需内存失败。"
CameraBin 错误:"内部数据流错误。"
当我按下矩阵 GUI 的图标时、摄像头模块的捕获图像会正确显示在 LCD 上、因此摄像头模块正常。
摄像头->双摄像头演示->运行
此外、如果我移除摄像头模块并连接 USB 摄像头、摄像头应用程序将正常运行、并且 LCD 上显示 USB 摄像头的捕获图像。
根目录@am57xx-EVM:~#/usr/share/qt5/examples/multimediawidgets/camera/camera
[57.986264] USB 1-1.1:使用 xhci-hcd 重置高速 USB 器件编号3
使用 Wayland-EGL
wlpvr:已初始化 PVR 服务
此致、
Kazu