请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Linux
团队、您能帮助回答我的客户的问题吗:
理想情况下、我们希望运行 Linux。 我们计划使用 QT 开箱即用来运行触摸显示屏、然后在接下来的一段时间内、我们将添加一个 Web 服务器。 因此、访问开放源码世界非常重要。
答: 在让主 ARM 处理器运行 Linux 的同时、我们能否使用 PRU-ICSS 组件来处理 EtherNet/IP? 或者、我们是否必须使用 SYSBIOS 来使用 PRU-ICSS?
2. 如果问题1.a 的答案是我们必须运行 SYSBIOS…
a. 我们可以在 SYSBIOS 上运行 QT 5.7 OpenGL 吗?
谢谢
Viktorija